This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:软启动和 PGOOD 时序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821160/tps549a20-soft-start-and-pgood-timing

器件型号:TPS549A20

您好、E2E、

我想确认有关 TPS549A20的一些问题:

软启动:

根据表12、默认 SS 时间为1ms、对吧?  

最小值和最大值是多少?  

PGOOD:

默认的 PGOOD 时间为1ms、对吧?

该规格的最小值/最大值是多少? 似乎电气特性表中最接近的数据显示最小值;典型值;最大值为 0.819;1.024;1.228。  使用这些值作为默认最小值/最大值是否安全?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    SS 时间仅指定为典型值。  PGOD 延迟时间如 EC 表中所示。  如果您有其他问题、请告诉我。