This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:未提供 LMZM23600封装和机械信息

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854067/lmzm23600-lmzm23600-footprint-and-mechanical-info-not-available

器件型号:LMZM23600

我一直在寻找 LMZM23600的封装、数据表中没有机械或封装信息。  我的 CAD 软件的 Ultra Librarian 导出失败。  您能否提供10引脚 SIL 的图?

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否已了解如何将3D 步骤文件用于 PCB 设计? 产品文件夹中的"质量与封装"部分提供了3D 步骤文件、您可以在其中找到 CAD BXL 文件。

    如果您找不到该文件、我已将3D 步骤文件附加到下面:

    e2e.ti.com/.../SIL0010A.stp

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我确信我可以做到这一点。  但是、即使我确实通过了.stp 并弄清楚如何测量为 PCB 生成贴图所需的尺寸、它仍然比 TI 其他每个器件提供的工程图更糟糕。  

    尺寸上的公差是多少?  建议使用什么焊锡膏掩模和焊锡膏膨胀?  

    此部件是否有真实、正式的机械制图?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    完全理解。 让我来看看该 SIL0010封装的焊锡膏示例和机械制图。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我认为数据表将机械和焊料模板图纸与最近的修订版本链接在一起时出错。 我随附了 LMZM23600电源模块的 pdf 封装大纲文档、该模块是一个 microSIP (SIL0010A)封装。  

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../SIL0010A_2D00_4222635_2D00_ePOD_2D00_Released.pdf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    非常好。  非常感谢您的快速支持。

    标记