This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:具有 FT232R USB 转串行转换器的锂离子电池充电器 BQ25606

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821009/bq25606-li-ion-charger-bq25606-with-ft232r-usb-to-serial-converter

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

您好!

我想根据 BQ25606RGET 单节电池充电器制作锂离子电池充电器。 大多数情况下、将使用商用 USB (电话)充电器(充电电流高达2.5A)、 但有时、该充电器也会连接到 PC (最大电流为500mA)、并且由于在我的设计中也将使用微控制器、因此我还将实现 FT232R (USB 转串行 UART)。 我想知道、FT232R D+和 D-引脚上包含的上拉电阻器(1k5)会"混淆"充电器检测模式下的 BQ25606RGET 充电器、因为该电阻器会改变 D+和 D-线路上的电压。 你怎么看?

非常感谢、
BR、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    如果您的上拉电阻器改变 D+/D-引脚电压、这可能会导致 D+/D-检测工作不正常。 我建议您订购 EVM 并在您的系统中进行评估、以确保正确无误。

    但是、由于您的设计已经包含 MCU、我建议改用 BQ25601D。 BQ25601D 与 BQ25606非常相似、但由主机控制、可提供更大的灵活性。 BQ25601D 还具有 D+/D-检测功能、但主机也可以覆盖此结果并将输入电流限制更改为所需值(100mA 至3.2A 范围)。

    此致、

    Angelo