This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:深度放电电池

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820996/bq25606-deep-discharged-battery

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601
深度放电电池
我们有一个关于18650锂离子电池的当前请求。
客户担心 BQ25606电池充电器会损坏深度放电的 LI 电池。 以便在最坏的情况下电池开始老化。
我们的反极性保护电路具有特定的静态电流(< 10uA)、可长时间对电池进行深度放电。
那么、充电控制器会始终尝试为电池充电、还是会在特定电压下停止充电?
此外:
>>是否可以调整电池充电器的关断阈值?
>>是否有办法移动 Q4的切换点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    BQ25606具有涓流充电和预充电功能、可为深度放电的电池安全充电。 即使 VBAT 为零、BQ25606仍会对电池进行涓流充电。 下面是涓流充电、预充电和快速充电模式的汇总:

    VBAT < VSHORT:BQ25606应用90mA 涓流充电。

    VSHORT < VBAT < BATLOWV:BQ25606施加预充电电流(快速充电电流的5%)。

    VBAT > BATLOWV:BQ25606会向电池施加最大快速充电电流。

    EC 表中给出了这些阈值:

    我不确定您在最后两个问题中的意思。

    在"关断阈值"中、您是指 BQ25606将停止为电池充电的最大充电电压吗? 如果是、则可以使用 VSET 引脚将该稳压电压(VREG)设置为4.2V、4.35V 或4.4V。

    在"Q4的开关点"中、您是指 BATFET 从 LDO 模式转换为完全导通时的电压、如下面的图14所示? 我们将该阈值 SYS_MIN 称为阈值、但无法在 BQ25606上调节 SYS_MIN。 但是、主机控制的 BQ25601确实有一个寄存器、允许您将 SYS_MIN 设置为2.6V 至3.7V 之间