请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 主题中讨论的其他器件: BQ25601
深度放电电池
我们有一个关于18650锂离子电池的当前请求。
客户担心 BQ25606电池充电器会损坏深度放电的 LI 电池。 以便在最坏的情况下电池开始老化。
我们的反极性保护电路具有特定的静态电流(< 10uA)、可长时间对电池进行深度放电。
那么、充电控制器会始终尝试为电池充电、还是会在特定电压下停止充电?
此外:
>>是否可以调整电池充电器的关断阈值?
>>是否有办法移动 Q4的切换点?