This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:温度范围内的 Vref 和输出精度

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819103/tps74801-vref-and-output-accuracy-over-temperatuer

器件型号:TPS74801

大家好、

TPS748数据表表明、在-40~125摄氏度的温度范围内、器件输出精度为2%、由于这接近客户应用的设计限制、因此他们需要您了解精度随温度变化的方式、 您是否会建议您是否可以提供一些测试结果或一些数字来解释这一点? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    最好考虑 VREF 内部精度、因为它忽略了输入电压变化和负载电流变化时的影响。 我查看了该器件的测试数据、虽然数据表正确地指出这是在25°C 下测试的、但 VREF 实际上满足从-40°C 到125°C 的数据表限制:

    注意:这只是基准精度、它不考虑外部电阻器。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的回复、我们希望进一步了解输出电压与温度之间的关系。 是线性关系吗? 是 负温度系数还是正温度 系数? 谢谢。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    对于 LDO、输出电压是内部基准电压的增益。 基准通常修整为25°C、由于带隙基准是最常用的创建基准的方法之一、因此曲线通常应保持平坦、因为带隙基准的理念是使用负温度系数项来抵消正项。

    此致、
    Jason