This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:可调节输出、由 DAC 输出控制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852887/lm25141-q1-adjustable-output-controlled-by-dac-output

器件型号:LM25141-Q1

各位专家、您好!

我对 LM21541-Q1有疑问。
此器件具有两种模式:固定输出模式(3.3V、5V)和可调输出模式。
在可调输出模式下、我希望像下图那样使用 VDAC 输出提供一些输出电压。(http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf)
有可能吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    是的、您可以这么做。  

    应用手册中的 Rtop 和 Rset 现在是您的顶部和底部反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢你的答复。
    我知道我们可以做到这一点。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi