This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:BQ25898D DSEL 电气特性

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853236/bq25898d-bq25898d-dsel-electrical-characteristics

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件:BQ25898

您好!

我有两个问题。

DSEL 引脚上是否需要上拉电阻器?

BQ25898 DSEL 电气特性
我有两个问题。

DSEL 引脚上是否需要上拉电阻器?
在 VDSEL_OL 中、它被描述为 max0.4V。
测试条件为 I (DSEL)=-10mA 且 I (REGN)= 30mA、VBUS = 5V
I (DSEL)的电流为1mA 或更低。
即使在这种情况下、VDSEL_OL 是否为 max0.4V?
是否有任何文档描述了电流和电压之间的关系?
劳驾?
VDSEL_OH 描述了 min1.3V。
测试条件为 I (DSEL)= 20mA 和 I (REGN)= 30mA、VBUS = 5V
I (DSEL)的电流为1mA 或更低。
即使在这种情况下、VDSEL_OH 的电压也是1.3V 吗?
是否有任何文档描述了电流和电压之间的关系?
劳驾?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSEL 为推挽式、不是漏极开路、因此不需要上拉电阻器。  测试条件中的 I (DSEL)值 为您提供 DSEL 进出 DSEL 的最大拉电流和灌电流、从而 提供其1.3Vmin 的逻辑高电平和0.4Vmax 的逻辑低电平。   拉电流/灌电流 高于这些值会导致 不受保修的 DSEL 逻辑高电平和逻辑低电平值。

    此致、

    Jeff      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我求解了上拉电阻器。

    还有其他有关 VDSEL_OL 和 VDSEL_OH 的问题。

    我不想在测试条件下增加 I (DSEL)。

    我认为通过减小 I (DSEL)、VDSEL_OL 的最大值降低了、VDSEL_OH 的最小值提高了。
    如果您有 VDSEL 和 I (DSEL)之间关系的文档(如图)、可以在我们的电路设计中反映出来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我没有这样一份文件。  该数据表中的测试条件是 IC 生产测试中使用的唯一条件。  

    此致、

    Jeff