This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2995:LP2995LQ/NOPB 扩展温度额定值问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821096/lp2995-lp2995lq-nopb-extended-temperature-rating-question

器件型号:LP2995
主题中讨论的其他器件:TPS51200LP2998

您好!

关于 TI 器件型号 LP2995LQ/NOPB:

该组件的工作温度范围在数据表中列为0至125C。 如果可能、我们需要工业(-40C)。 我们有几个问题。

TI 是否有质量数据来表明预期的性能?

TI 可以筛选器件吗?

如果在低于0C 温度限值的条件下运行、故障是什么?

谢谢、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    您能否考虑支持-40c 工作温度的其他器件、例如 TPS51200、LP2998?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的建议。 我们将审查这些替代器件、以查看它们是否满足我们的要求。

    此致、

    道格