This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5170-Q1:LM5170-Q1:LM5170支持升压模式,同时 Vin 等于 Vo

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853908/webench-tools-lm5170-q1-lm5170-q1-lm5170-support-boost-mode-while-vin-is-equal-to-vo

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们获得了 LM5170的 EVM 板(SNVSAQ6 48V 至12V)。

修改了项目:1) LM5170处于升压模式、带 CV 反馈电路。 2) 2)电感器更改为15uH。 3) MOSFET (HQ 和 LQ)更改为100Vds 额定值。  

测试条件:1.5A

问题1:如果 Vin 等于 Vo、我们是否需要知道任何问题?

Q2:输入电压为35V 时、正常运行(HQ/LQ MOSFET 的栅极正在切换)、输出电压保持48V。 我们需要测试上升至48V 的 Vin。 我们发现 HQ 的门关闭、而 Vin=41V。 它似乎是二极管仿真模式。 适用于 LM5170吗?

由于我们不希望 EVM 损坏、因此我们没有在重负载下尝试它。 这可能并不容易、因为 EVM 上有两个带有2个高侧 MOSFET 的双相。 这意味着通过4个体二极管的升压电流。

我知道更好的解决方案应该是降压/升压转换器。 如果 Vin 等于 Vo、我需要知道 LM5170的种类限制。

感谢您的回复。

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您考虑使用 LM5170。  以下是您的问题的答案:

    A1:当最大 Vin 等于 Vo 时、转换器将继续以升压模式运行、这是因为内部压降会导致有效 Vin 仍低于 Vo。

    A2:LM5170具有二极管仿真模式。 它使 MOSFET 的运行方式与理想二极管类似:只允许正电流流动。  当电感器电流降至零时、同步 FET (高侧、由 HO 控制)将关闭、以防止电流反向流动。  由于您的电流仅为1.5A、因此二极管仿真模式将激活。  

    当 负载电流增加时、电感器电流不会在开关周期结束时降至零、因此 HO 似乎与 LO 互补。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi