This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:过流触发条件和热条件

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853699/lmr14030-overcurrent-trigger-condition-and-thermal

器件型号:LMR14030

大家好、

客户 测试 LMR14030过流保护。 客户应用程序是:

输入24V;输出5V

测试条件是将5V 接地、为24V 上电、 他们发现 LMR14030的温度将非常高、可达到大约100C。 此外、电感器和二极管的温度高达168C。

您能不能给出关于 LMR14030温度为什么很高的建议、这是正常现象吗? 过流保护条件是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有逐周期电流限制。 我认为、如果采用适当的设计、器件将不会出现如此大的温升。

    电感器器件型号是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    D1的 P/N 为 SRM54ALF、我不知道电感器器件型号、随附原理图 e2e.ti.com/.../8233.LMR14030-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    D1的 P/N 为 SRM54ALF、我不知道电感器器件型号、随附原理图 e2e.ti.com/.../4530.LMR14030-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    还有一个问题、我的理解是、当过流触发器 LMR14030将在有限的电流下保持恒定的输出、并且无法分流、对吧?

    当过流时、LMR14030会一直流动5.5A 电流、直到触发过热保护、对吧?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求电感器器件型号的原因是电感器可能会饱和。 如果它饱和、它将变得非常低的阻抗、并可能导致流经器件的高峰值电流。