This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:过热保护。

Guru**** 2574665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852989/lm5116-over-temperature-protection-about

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5122

您好!

我将 LM5116用于降压转换器。 我需要保护电路免受温度影响。 IC 具有保护功能、但这对我的应用没有影响。  

*我将使用 NTC。 使用带有串行二极管的 NPN 晶体管、我将使 UVLO 保持在0.4-1.2V 之间。 系统随后将进入待机模式。 我想在 IC 上使用 VCC。 我的问题是、 我能否在 VCC 下顺利使用该电路?

您对此有其他建议(使用 NTC)吗?

*我想将此保护电路用于 LM5122 (升压)。 LM5122具有过压保护电路。 我想同时应用这两者。 (OTP 和 OVP)

操作 UVLO 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对器件热关断的精度有疑问?

    您是否需要器件的 LDO/VCC 为外部电路提供电流?  

    LM5116可从 LDO 获取的最小电流为15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我不希望 NTC 具有高精度。 NTC 将靠近 FET。

    我无法使用具有输入或输出电压的外部 LDO。 最可靠的方法似乎是使用 VCC。  

    我将添加我打算用于审核的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到您原来的问题:

    "操作 UVLO 是否正确。"

    UVLO 引脚是一个输入引脚、可按照 LM5116数据表第5节的说明进行控制。

    通常、我们不建议使用器件 LDO 为外部电路供电。

    您需要通过验证您的电路性能来确保不违反 LDO 的电流限制(15mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的电路具有非常低的电流消耗。

    我将为 OVP 和 OTP 使用待机模式。 最后、在待机模式下等待很长时间是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您可以在待机模式下运行多长时间的任何时序要求。 当器件再次开始切换时、您可以使用与内部逻辑相关的某些(启动)延迟弹出或弹出器件。