This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:在1MHz 频率上、bq24715无法加载超过1.5A 的电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817149/bq24715-bq24715-could-not-loading-above-1-5a-on-1mhz-frequence

器件型号:BQ24715

您好!

我们使用2S 电池项目,当我们测试没有电池的交流模式时,操作系统将关闭。

如果将频率调整为600kHz 或800kHz、则操作系统将正常、

更改至1MHz 后、问题将轻松重复。

 

其次,我们使用负载5A,600kHz 正常,1MHz 失败。

1MHz 设置仅支持1.5A 负载。

第三、原理图是不存在此问题的 MP 原理图。

请帮您解决为什么1MHz 无法加载超过1.5A 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 上尝试过这种方法、从开关频率为1MHz 的 SYS 上拉取5A 电流时没有任何问题、如下面的波形所示。 我的适配器电压为20V、并且我将 EVM 配置为2节电池充电。 我没有连接电池、而是在恒定电流模式下使用电子负载从 SYS 拉电流。

    您能描述您的测试设置吗? 您是否仅连接了适配器和电子负载? 您的适配器的电压和电流容量是多少?您能否向我发送寄存器值、以便我尽可能地复制您的设置?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    谢谢!

    测试设置、M/B.2中1个插入式适配器(19V/3.5A)。测试 VSYS 电压为8.8V。  3.负载5A 使用电子负载。  VSYS 降至2V。 测试 ACDRV 引脚电压将降至零、然后钳制至25V。 6  关闭电子负载、VSYS 电压再次恢复到8.8v。 顺便说一下、调节负载、充电只能支持1.5A 负载。 任何大于该值的值、VSYS 将下降至2V。

    仅限 Regesister 设置  

    0x12=665E 其他寄存器作为默认值。

    将0x12写入 E144后、VSYS 将正常、可以加载5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试遵循您的测试程序、但无法重复此问题。 从具有1MHz 开关频率的 SYS 上拉取>1.5A 时仍然没有问题。

    您能否捕获一些波形来显示800kHz 和1MHz 开关频率下的相位、VSYS 和 ISYS? 此外、您是否有 BQ24715 EVM 可用于测试它?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo