您好!
我们使用2S 电池项目,当我们测试没有电池的交流模式时,操作系统将关闭。
如果将频率调整为600kHz 或800kHz、则操作系统将正常、
更改至1MHz 后、问题将轻松重复。
其次,我们使用负载5A,600kHz 正常,1MHz 失败。
1MHz 设置仅支持1.5A 负载。
第三、原理图是不存在此问题的 MP 原理图。
请帮您解决为什么1MHz 无法加载超过1.5A 的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用2S 电池项目,当我们测试没有电池的交流模式时,操作系统将关闭。
如果将频率调整为600kHz 或800kHz、则操作系统将正常、
更改至1MHz 后、问题将轻松重复。
其次,我们使用负载5A,600kHz 正常,1MHz 失败。
1MHz 设置仅支持1.5A 负载。
第三、原理图是不存在此问题的 MP 原理图。
请帮您解决为什么1MHz 无法加载超过1.5A 的问题。
安吉洛
谢谢!
测试设置、M/B.2中1个插入式适配器(19V/3.5A)。测试 VSYS 电压为8.8V。 3.负载5A 使用电子负载。 VSYS 降至2V。 测试 ACDRV 引脚电压将降至零、然后钳制至25V。 6 关闭电子负载、VSYS 电压再次恢复到8.8v。 顺便说一下、调节负载、充电只能支持1.5A 负载。 任何大于该值的值、VSYS 将下降至2V。
仅限 Regesister 设置
0x12=665E 其他寄存器作为默认值。
将0x12写入 E144后、VSYS 将正常、可以加载5A。