This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:更高 Vdd

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853730/ucc21222-higher-vdd

器件型号:UCC21222

尊敬的团队:

原始主电源电压最大值为24V。
UCC21222驱动器最大电压仅为20V。

设计用于驱动 SIC MOS 的电压稳态为18V、非常接近20V。
我担心瞬态期间的过压应力。

但我们没有更高的 Vdd 器件、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我了解在靠近 ABS 的位置行驶时有多犹豫。 最大 您能给我提供有关该系统的更多详细信息吗? 它们驱动什么 FET? 是否需要负关断电压?

    如果可能、客户可以使用 UCC21225吗? 这是一款采用 LGA 封装的较小驱动器、具有高达25V 的 VDD 能力。 它是否需要采用 D 封装?

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John