This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:是否建议将此器件用于汽车设计?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853645/bq25896-is-this-device-recommended-for-automotive-designs

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ24105-Q1

您好!

我们对 BQ25896的输入电压工作范围有疑问。 数据表列出了绝对最大值为22V、工作最大值为14V。 我们希望使用它  

在潜在的汽车应用中、您可以看到典型充电电压为14.4V 至14.8V。  BQ25896适用于汽车应用

应用? 如果不是、您可以推荐一个可容限的器件。

谢谢 Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    建议的输入电压范围为3.9V 至14V。 请注意以下绝对最大额定值:

    超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超过建议运行条件下所标明的条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 除非另有说明、否则所有电压值都是相对于网络接地端子的值。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、

    对于需要支持14.5V 或14.8V 输入电压的应用、您建议使用哪种器件?

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    BQ24105-Q1 (http://www.ti.com/product/BQ24105-Q1)应更适合您的应用。

    谢谢、

    宁。