This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:电池容量状态

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853787/bq25101-battery-capacity-status

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ27426

您好!

我知道 BQ25101充电芯片能够通过/CHG 引脚指示电池是处于充电状态还是未充电状态。

我的问题是:

 BQ25101是否还可以将电池容量状态以百分比的形式持续更新到 MCU、例如90%、70%、20%等?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、BQ25101没有该功能。 这是一个有点复杂的问题、需要像 BQ27426这样的单独监测计。