主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
大家好、团队、
我的客户发现、在达到第一个 EDV2后、EDV2上的 DOD 会变小。
1.您能告诉我如何计算 EDV2的 DOD 吗?
2.请告诉我如何在 EDV2上修复 DOD? 是否有任何配置允许这样做?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户发现、在达到第一个 EDV2后、EDV2上的 DOD 会变小。
1.您能告诉我如何计算 EDV2的 DOD 吗?
2.请告诉我如何在 EDV2上修复 DOD? 是否有任何配置允许这样做?
此致、
Itoh
Itoh-San、您好!
在合格的放电后、EDV2上的 DOD 与 FCC 一起更新。 这是数据闪存中的一个参数、根据 TRM、应该被初始化为(1 -电池低电量%/ 100) x 16384。 如果他们在其数据闪存设置中对电池电量不足百分比进行了任何更改、则也需要更新此值。
下面是 EDV2上 DOD 的工作原理示例。 该器件在内部跟踪 DOD (放电深度是一个介于0和16384之间的代码):
假设 FCC 为1000mAh、电池低电量百分比为7%、EDV2上的 DOD 为15232
从100% SOC 到 EDV2的容量为15232x1000/16384 = 930
从 EDV2到0% SOC 的容量为1000 x 7/100 = 70
这两个数字(70 + 930)的总和为1000
合格放电后、器件会记录检测到 EDV2的 DOD 并计算新的 FCC。
如果由于 CEDV 参数设置不佳或脉冲负载而导致 EDV2检测错误、则可能会导致 EDV2上新计算出的 DOD 值错误并导致 FCC 获知该 DOD 值错误。 确保他们使用了 GPCCEDV 工具来计算 CEDV 参数。 如果它们具有高脉冲负载、则应使用过载电流参数 、设置 VFLT_EN、并可能扩展 EDV 保持时间参数以避免错误检测。
此致、
Matt