This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:不带 EMB1499的 EMB1428Q

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820916/emb1428q-emb1428q-without-emb1499

器件型号:EMB1428Q

您好!

我对 EMB1428Q 有疑问。 我必须  独立使用 EMB1428Q。(不使用 EMB1499)

我从 MCU (SPO)向 EMB1428Q (SPI)提供粉色信号(01010000)、而 EMB1428Q (SPO)向我的 MCU (SPI)提供黄色信号(1010 0101)、如图所示。

图中的蓝线是 CLK。

但逻辑门和资源的输出没有反应。

连接方式:

故障0、1和2接地

将 EN 与非门连接并完成

将 DIR 与非门连接并提供给 DIR_RT

问题:

我们对 RST 信号感到困惑。 是否有人知道 RST 信号?

2.是否有人遇到相同的情况或有 任何有关独立使用 EMB1428Q 的信息?

谢谢、

扎尔罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果没有 EMB1499、我们在使用此器件方面没有任何经验、因为设计这些器件的目的是同时使用、但是对于您的第二个问题-您能否澄清您对 RST 的问题? 我对您查找的信息有点困惑。

    此致、

    泰勒