This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADP125ACPZ-R7、P2P 替代产品

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS735, TPS7A90, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821015/adp125acpz-r7-p2p-replacement

主题中讨论的其他器件:TPS735TPS7A90TLV758P

您好 Jeffery、
ADP125A 是一个 LDO、ADP2300是一个非同步降压转换器。
这些都由不同的 TI 团队提供支持、因此我将在回复后将此主题拆分、并将其分配给两个团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有精确的 LDO P2P。 当前最佳选择是采用 SON-8封装的 TPS735。

    TPS7A90将是下一个最佳建议、因为它采用 SON-8封装、除了2.5mm x 2.5mm 而不是3x3。

    TLV758P 也是一个可靠的选择、是采用较小2x2封装的下一代 TPS735。

    此致、

    Wilson