This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:由于微控制器去耦电容器而无法实现相位不稳定?

Guru**** 1227180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740B, TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820263/tps82740b-phase-instability-impossible-due-to-microcontroller-decoupling-capacitors

器件型号:TPS82740B
主题中讨论的其他器件: TPS62840

您好!

我 在新设计中使用 TPS82740B。 在第21页的第10.2.2.2节中、它说"为了保证环路稳定性、应该注意输出端存在的总有效电容不超过10µF μ F。" 我使用的微控制器总共需要大约15uF 的分布式去耦电容。

数据表中的句子是否仅指放置在 TPS82740B 旁边的输出电容器、或者我的微控制器的去耦电容器是否会影响环路稳定性? 如果微控制器距离 TPS82740B 仅几厘米、稳压器和微控制器之间的寄生电源平面电感是否足以缓解此问题?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、正如它所说的、所有电容器都是计数的。  IC 无法确定它们位于哪个原理图页面--所有这些页面都以电气方式存在。

    请注意、D/S 是指电容、即存在的实际去耦量。  这会降低所有电容器的标称值、以考虑其直流偏置等  您的15uF 是指电容值还是标称电容值、这一点并不清楚。  标称值为15uF 可能会导致有效电容小于10uF。

    此外、TPS82740等负载点稳压器的放置位置应尽可能靠近其负载。  几厘米远的距离。  TPS82740包括一个4.7uF (标称值)输出电容器、如果这可以帮助您满足您的总15uF 要求的话。

    我们还将对较低 Iq TPS62840进行采样、以防对其感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答!

    > IC 无法确定它们所在的原理图页面--所有这些页面都以电气方式显示。
    我意识到、IC 无法判断电容器位于哪个原理图页面上。  我想知道我的电源网络的寄生电感(~10nH)如何影响环路稳定性、以及它是否会减轻更高的容性负载。 此外、我想、对于许多降压稳压器、外部放置的 LC 滤波器可以充分地将反馈网络与负载去耦。 但是、设计这样的 LC 滤波器需要超出我的范围的开关电源技术知识。 我希望 TI 能提供一些有关放入此类滤波器的指南。

    >请注意,D/S 是指电容,即存在的去耦电容的实际数量。  这会降低所有电容器的标称值、以考虑其直流偏置等  您的15uF 是指电容值还是标称电容值、这一点并不清楚。
    谢谢、这是一个很好的问题。 在这个问题中、我只是讨论我的微控制器、但是一旦添加了其他芯片、我认为标称电容将大约为25uF。 在我的直流工作点和预期电容器降额的情况下、这使我的电容远高于10uF。

    >此外,诸如 TPS82740之类的负载点稳压器的位置也应尽可能靠近其负载。
    似乎我错过了这一要点。 感谢您对我的培训。 我认为82740可能不适合我的应用。

    >我们还将对 Iq 较低的 TPS62840进行采样,以防对其感兴趣。
    感谢您的建议。 您是否知道何时投入生产? 我可以获得多少样片?

    不断制作出色的芯片并提供出色的工程师支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS82740B 有一个瞬态 pspice 模型、您可以使用该模型来评估 LC 滤波器。  http://www.ti.com/product/TPS82740B/toolssoftware#model

    如果将其他负载放置在负载开关输出上、则会得到另一个10uF 的允许 Cout。

    是的、当放置在最靠近负载的位置时、所有电源均可提供最佳调节。  也许您也可以通过将 oad 放置在彼此靠近的位置来共享一些去耦电容器?

    TPS62840应很快投入全面生产。  您可以立即订购样片。  我不确定是否有任何采样限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris!

    > TPS82740B 有一个瞬态 pspice 模型,您可以使用它来评估 LC 滤波器。

    谢谢! 太棒了!

    >如果将其它负载放置在负载开关输出上,则会得到另一个10uF 的允许 Cout。

    我赞赏这项建议。 我可能最终会这样做;我可能能够这样满足我的要求。 我真的很喜欢这个稳压器。

    >TPS62840很快就会全面投入生产。  您可以立即订购样片。  我不确定是否有任何采样限制。

    我一定会查看它是否适合我的应用。

    再次感谢您的所有帮助。