This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:如果 NTC 热敏电阻未连接到 TS 引脚、我们可以看到 STAT 引脚将以1秒- 0.5秒的速率进行循环。 是这样吗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853683/bq24171-we-see-the-stat-pin-will-cycle-up-and-down-at-a-1-sec---0-5-sec-rate-if-the-ntc-thermistor-is-not-connected-to-the-ts-pin-is-this-correct

器件型号:BQ24171

您好!

我们开始看到生产中的一个问题、即插入外部电池充电器后、bq24171电池充电器将在大约1秒- 1/2秒的时间内持续循环和关闭(即闪烁)。 数据表中的表3列出了 STAT 引脚在以下条件下闪烁的原因:

充电暂停

输入过压-已验证这不是原因

电池过压-已验证这不是原因

定时器故障

电池不存在

TS 引脚上未感测到处于范围内的电压是否导致了电池不存在情况? (这可能是由于电池组 NTC 引线上的开路连接导致的)

我能够通过切断电池组上的 NTC 引线来制造症状。 如果 NTC 跳线连接在一起、则闪烁停止、如果我将其打开、则会再次闪烁。

如何测试这是由充电暂停还是计时器故障问题引起的? 我还应该调查其他什么吗?

谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TS 故障热或冷导致充电暂停。  充电暂停会导致闪烁。

    此致、

    Jeff