This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230EVM-089:最大软启动时间

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820186/tps61230evm-089-maximum-soft-start-time

器件型号:TPS61230EVM-089
主题中讨论的其他器件:TPS61232

您好!

我正在使用评估板尝试不同尺寸的 SS 电容器、软启动时间似乎最大在700-800us 左右。  此器件是否有最大软启动时间(或电容值)?

最棒的

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    软启动时间可通过数据表中的公式1进行计算。 请注意、CSS 的值应是考虑直流偏置的有效值。

    我注意到、您的最大时间约为700-800us。 如果您尝试使用大得多的 CSS 时没有差别、请与我们分享以下信息:

    测试条件:VIN 范围、Vout 目标、负载。 反馈电阻的值。

    2.您使用的 CSS 的有效值。

    Vout、SS、FB、Vin 引脚的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢大家的帮助、我一直使用公式1。  我已解决了另一个问题、但我对 SS 进行了一些测试、相信我可以提供更多信息来帮助。

    1. VIN = 3-4.2V、Vout = 5V、负载= 200mA、FB =无(我使用的是 TPS61232)

    2.从15nF 开始,尝试几个值(100nF、1uF、10uF),结果看起来很小

    3.见下文。

    我注意到、VOUT 在700-800us 内大部分时间呈斜坡上升、但随后需要完整的 SS 时间才能达到最终输出。  通过查看 PG 可以确认这一点。  下面是 VOUT (黄色)和 PG (蓝色)的波形、光标标记 VOUT 大约10%和90%的点。

    如果我正在监控 PG、这会很好、但我没有监控。  相反、负载使用几乎立即启动的 LDO、因为 VOUT 电压达到 LDO 可以运行的点。  请参阅下图、了解 VOUT (黄色)和负载上的 LDO 几乎立即启动(蓝色):
    正如我说过的、我能够解决这个问题。  我在 TPS61232的 EN 引脚上添加了一个 RC 电路、该电路经过调优后可在所需的延迟 I 后达到最小 VEN 值、而不是使用 SS。  到目前为止、这种情况非常好、但我想说、TI 可能希望审查此器件系列、因为这种 SS 行为有点不寻常(我希望稳定上升)、未来的设计可能需要进行审查。
    最棒的
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    很高兴看到您找到了解决方案。 是的、这真的是一个好主意、很容易做到。

    我想您测试的结果"700us 软启动时间"是 Vout 从0V 上升到大约3.XV、我对吗? 实际上、它不是数据表中提到的软启动时间。

    启动期间有几个阶段。 在软启动之前、存在预充电。 输出电容器持续充电至接近输入电压的值。  有关详细信息、请参阅数据表8.3.1"启动"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果仔细查看数据表、在第8.3.1部分中、数据表显示整个软启动包括三个阶段。 第一个是输出电容器将充电至0.5V、电流限制为500mA。 然后、输出电容器通过 预充电电流限制充电至接近 Vin。 之后、器件开始切换、直至设定 Vout。 软启动时间表示从0V 到 Vout 的时间。

    在您的情况下、一旦升压转换器输出电压达到 Vin、LDO 就会工作、因此添加软启动电容器没有任何作用。 添加 RC 电路将有所帮助。