This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:LM22676迁移

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675, LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853680/lm22675-lm22676-migration

器件型号:LM22675
主题中讨论的其他器件: LM22676

客户使用 LM22675遇到过流情况、因此他们要迁移到 LM22676。

只是想确认、唯一的主要差异是最大输出电流、电流限制和 FET Rdson。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件看起来在功能上是等效的。

    您是否考虑过 LM636xx? 或 LM62440?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 设计完成后、只需最后一分钟的临界情况即可完成。  LM22676运行良好。

    此致、
    标记