请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62050 尊敬的 TI 专家:
我使用 TPS62050将 电压从4AA 电池降至3.3V。 我使用的是一个15uF 陶瓷输入电容器、当前使用的是一个22uF 输出电容器。 电感器为10uH。 但是、我正在考虑是否可以将输出电容器降低到15uF。 我的器件的电流消耗小于400mA。
如果输出电容器降至15uF、会出现什么问题?
此致、
Rune Jacobsen