This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:TPS65261-1的 V7V 引脚未输出。

Guru**** 2584005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853875/tps65261-1-v7v-pin-of-tps65261-1-is-not-output

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件:TPS65261

你(们)好。

客户将在以下条件下使用 TPS65261:

PVINx = 5V

Vout1 = 1.1V、Iout1 = 0.28A

Vout2 = 1.5V、Iout2 = 0.52A

Vout3 = 1.0V、Iout3 = 1.25A

客户希望通过以下配置控制此 IC 的序列

                        图1.

但在该配置中未输出 V7V。

如果连接按如下方式更改、则按预期工作。

                         图2.

我想知道在配置图1时为什么不输出 V7V。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teri

    1。当(EN1、EN2或 EN3)为高电平时、V7V 将工作、换句话说、其中一个 ENx 为高电平、V7V 将输出。

    对于图1、上电后、V7V LDO 处于禁用状态、V7V 节点处于低阻抗状态、它将 ENx 拉至低电平、因此 V7V 永远不会输出。

    实际上、ENx 引脚具有上拉电流、上电时、上拉电流将为 Cenx 充电、因此您可以断开 PVINx 连接。

    此外,Renx 也可以删除,但它们不必须具有。