This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A-SP:UC1825A-SP 欠压闭锁阈值过热

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821047/uc1825a-sp-uc1825a-sp-under-voltage-lock-out-threshold-overtemrpature

器件型号:UC1825A-SP

您好!

有关 UC1825A-SP 的 UVLO 阈值的问题。 该规格的标称值约为9.2V。 该阈值随温度变化的系数是多少? 它是随高温而增加还是减少?

此致、

Jason Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我没有为您提供系数、但我可以说、导通电压规格越低、温度越高。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我找到了一些数据