This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742EVM-001:次级侧滤波电容器 C5

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742EVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853534/ucc28742evm-001-secondary-side-filter-capacitor-c5

器件型号:UCC28742EVM-001

尊敬的所有人

 在反激式参考设计 UCC28742-EVM 的低压侧、有一个滤波器电路。

我了解铁氧体 L3和电容器 C6和 C7的作用。  

有人能解释 C5的用途吗?

感谢您的任何帮助  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C5、L3、C6和 C7构成反激式转换器输出端的 Pi 滤波器。

    如果您没有电容器 C5、则会将反激式变压器的磁化电感放电到 L3中。

    电感器将抵御电流的突然变化、并需要 传导电流。  V = L*di/dt

    如果不使用 C5、则会导致次级输出绕组上的电压过高、这将反映在初级侧、并可能损坏初级 FET 或 RCD 钳位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的回答。 我没有想到这一点、但现在我阅读了它、非常清楚。

    此致

    Chris