This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:数据表原理图示例中 D1/D2的用途

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853061/tps2596-purpose-of-d1-d2-in-the-datasheet-schematic-example

器件型号:TPS2596

您好!

您能告诉我数据表(SLVSET8A) P27图54原理图中 D1和 D2的主要用途是什么?
这些 D1和 D2是可选的吗?
当 VIN 为5V 电源轨时、我们是否有任何推荐的器件型号?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我正在研究这个问题、并将在周一或之前再次与您讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在诸如短路之类的事件中、电子保险丝被强制快速跳变内部 FET 以避免损坏下游电路。 由于电流突然变化、输入和输出端的寄生电感将分别导致 Vin 和输出端负电压过高。 这些电压可能高于或低于 IC 的建议工作条件、因此会损坏 IC。

    为了避免在瞬态事件期间损坏 IC、我们通常建议输入端的 TVS 钳制输入过压、并通过肖特基二极管限制输出端的负电压。  下图将帮助您更好地理解这一点。

    由于您的工作电压为5V、因此输入端的过压可能不足以高于器件的绝对最大额定值(21V)。 在这种情况下、您可以跳过在输入端使用 TVS。 我们强烈建议在所有瞬态条件下彻底测试电子保险丝、以确保输入端的过压小于21V、然后跳过输入端的 TVS。  

    由于"最大输入电压范围"的最小电压 仅为-0.3V、因此仍需要输出端的肖特基二极管、输出端的寄生电感很容易产生低于-0.3V 的负电压。 如果您在测试中看到-ve 电压不会低于-0.3V、您也可以避免使用肖特基二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    希望您的问题得到解决。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    非常感谢您的详细解释。

    此致、
    Satoshi Obata