This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110自动密封

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820744/bq34110-bq34110-auto-sealed

器件型号:BQ34110

最近、我在优化 bq34110的配置时遇到了一个问题。 一些 bq34110芯片被自动密封、这导致 DF 无法再重新编程。 SEC1和 SEC0的状态为11、表示芯片已密封。 但是我们在开发过程中没有采取任何措施来将其封装。 此外,它无法通过 BMS 发送未密封命令来退出密封模式。 顺便说一下、BMS 的修订版本是1.3.54.1。  

我的问题是:

如何       实现?

2.       如何避免?

3.       如何退出密封模式并使其再次可编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    1.量表不太可能自动密封。 需要发送密封命令进行密封。 请检查是否有意外通信到监测计、该监测计发送命令0x20至0x00、形成监测计密封。

    2.一旦密封,如果压力表关闭,它将在唤醒时被密封。

    3.要解除密封、您必须将0x0414和0x3672连续发送回0x00。 这将解封监测计、使其完全访问将0xFFFF 0xFFFF 返回到后面。 在此之后、使用未密封的 srec 重新编程监测计、以防止停机后密封。