请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 最近、我在优化 bq34110的配置时遇到了一个问题。 一些 bq34110芯片被自动密封、这导致 DF 无法再重新编程。 SEC1和 SEC0的状态为11、表示芯片已密封。 但是我们在开发过程中没有采取任何措施来将其封装。 此外,它无法通过 BMS 发送未密封命令来退出密封模式。 顺便说一下、BMS 的修订版本是1.3.54.1。
我的问题是:
如何 实现?
2. 如何避免?
3. 如何退出密封模式并使其再次可编程?