This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138引脚阻抗问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816004/ucd3138-questions-of-ucd3138-pin-impednace

器件型号:UCD3138

各位专家:

我测量了 UCD3138的每个引脚阻抗,但我发现 AD02的阻抗高于其他阻抗,您能告诉我原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想不出为什么 AD02的阻抗与任何其他 ADC 引脚明显不同。  您测量的是哪种阻抗?   

    您的设置是什么?  我假设您已为 UCD 加电、您用于测量阻抗的电压不会超出电源轨?   

    如果 UCD 未加电、或者您的输入电压超出电源轨、则保护二极管可能起作用。

    当然、如果它位于我们的 EVM 之一上、甚至是开环板上、则电路板上也可能有元件连接到引脚。   

    另外、7月4日是美国的国庆节、供您参考。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD02没有理由具有明显不同的阻抗。  您看到了多少差异?  您采用了什么设置?

    您使用的是 TI EVM 还是其他电路板?  您是否已为 UCD 加电?  您施加了什么电压来测量阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经打开了一段时间、没有任何客户响应、因此我将假设它已解决并关闭它。