This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80外部电池平衡

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853397/bq40z80-bq40z80-external-cell-balancing

器件型号:BQ40Z80

   bq40z80 外部电池平衡单元1使用 PMOS、其他使用 NMOS、为什么使用不同类型的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅  数据表的第8.3.6.5节。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电池芯1至电池芯6应该是同一个驱动器。 但电池单元1使用 PMOS、而其他电池单元则是 TRM 表中的 NMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在控制器 FET 导通时是 NMOS、底部电池没有连接到 VSS 的串联1k 电阻器来设置电池平衡 FET 栅极偏置。 当打开时、它会将栅极拉至 VSS、因此必须使用 PMOS。