This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:如何实现展频调制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54521, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853369/tps54521-how-to-implement-of-spread-spectrum-modulation

器件型号:TPS54521
主题中讨论的其他器件: TPS54302

你(们)好。

我们将 TPS54521用于移动摄像头应用中的主电源单元、

现在 、我们使用  TPS54521解决了汽车应用的 EMC (传导发射)问题、但 TPS54521不支持内部展频功能。  

为了实现展频调制、我们使用外部振荡器 支持的展频、 如果 我们 为 RT/CLK 引脚生成调制时钟、 是否可以实现?  

如果是、您能否推荐 TI 振荡器产品?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taejoon、  

    是的、如果您生成 RT/CLK 引脚的调制时钟、TPS54521可以实现扩频调制。  

    顺便说一下、该汽车应用的最大负载是多少? 我们有 TPS54302器件、它无需其他振荡器器器件即可支持扩频调制。 TPS54302的最大负载为3A。 它能满足您的要求吗?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的回复。

    我们的摄像头应用是 ToF 摄像头、我们的摄像头具有两个 VCSEL 二极管、消耗约3.5A/us 的峰值电流

    因此、我们需要在 接受 您的建议之前查看我们的电源系统

    谢谢。

    TJ