This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:DCM 时的绝对最大额定值(SW 节点)。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853110/tps62823-absolute-maximum-ratings-sw-node-at-dcm

器件型号:TPS62823

您好、专家、

我的客户对 SW 节点绝对最大值有疑问

它们发现以下波形、即 SW 节点上的过压 Vin+0.3V (绝对最大值)和超过10ns。

此外、高侧 FET 的体二极管似乎已导通、因为 SW 电压 会被钳式约5.7V。  

条件、Vin=5.1 (最大值)、Vout=3.3V

 我想、 在电感电流= 0A 时、它是电感和 LSFET 电容的振荡。

客户是否需要改进此波形? (关于 ABX 最大值 该振荡是正常行为。)

客户尝试将电感器从1.0uH 更改为0.47uH。 振荡 频率 变得更高。 但是、最大电压 没有提高。  

客户尝试通过削减 PCB 布局来降低 SW 节点寄生电容。 然而,这一问题没有得到解决。

该波形是否存在 系统可靠性问题?

探测该波形。

谢谢、

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    是的、此波形正常且符合预期。  它与您描述的完全相同。  在 DCM 下、SW 节点上的振铃理论上为2 * Vout。  由于这大于 Vin、它被高侧 FET 钳位。  这家酒店还可以,符合预期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢 您的回答。

    穆克