下午好…
我运行的是 TPS621351 (如数据表第1页的简化版原理图所示)……12V IN 和9V OUT……这反过来流经二极管并馈入电池充电器 BQ2057WSN……我有一块工作正常的电路板,然后消耗“不规则”电流……在工作时,我将消耗大约0.9A 输入来馈入1A 电池...电路板现在消耗的电量大约为2.1a...我发现,如果我触摸构成反馈分压器的电阻器之间的结,我的电流会下降到正常状态...只有当我接触电容时,此事件才起作用 (例如、绝缘镊子没有任何作用、但如果我触摸镊子的金属、一切都会弹回原位)...在数据表中的任何设计中、我都不会看到反馈噪声的电容器 (我确实看到了馈通电容器,但电路板上没有)。。
如果反馈引脚上的输入电压浮动、我对结进行了重新焊接...反馈电路在电容器组附近而不是直接在芯片上输出、因此我相信芯片焊接的很好...电路板上的温度大约为64C
有什么想法吗???
谢谢
Steve