This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:直流输入电流跳升

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818472/tps62135-dc-input-current-jumping-up

器件型号:TPS62135

下午好…

我运行的是 TPS621351 (如数据表第1页的简化版原理图所示)……12V IN 和9V OUT……这反过来流经二极管并馈入电池充电器 BQ2057WSN……我有一块工作正常的电路板,然后消耗“不规则”电流……在工作时,我将消耗大约0.9A 输入来馈入1A 电池...电路板现在消耗的电量大约为2.1a...我发现,如果我触摸构成反馈分压器的电阻器之间的结,我的电流会下降到正常状态...只有当我接触电容时,此事件才起作用 (例如、绝缘镊子没有任何作用、但如果我触摸镊子的金属、一切都会弹回原位)...在数据表中的任何设计中、我都不会看到反馈噪声的电容器 (我确实看到了馈通电容器,但电路板上没有)。。

如果反馈引脚上的输入电压浮动、我对结进行了重新焊接...反馈电路在电容器组附近而不是直接在芯片上输出、因此我相信芯片焊接的很好...电路板上的温度大约为64C

有什么想法吗???

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您还可以考虑重新焊接电阻桥(R1&R2)。  

    您的负载现在是否持续消耗2.1A 电流? 输出电压是否达到目标值?  

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多里安…

    我重新焊接了这座桥…

    输出电压达到 target....interesting 侧点...在良好的电路板上,如果我触摸 R1-R2连接,电流也会下降,输出电压(abt 半伏)也会下降...在不良电路板电流也会下降,但输出电压会跳升半伏

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    如果输出电压达到目标、则意味着您的负载消耗的电流超出您的预期。 降压转换器是一种集成电路、通过控制其输出级(电感器和电容器)的充电和放电来设置其输出电压。

    这意味着、如果负载消耗更多电流、从而使输出级放电、则降压转换 器会调整其调节以满足同时提供该电流的目标输出电压。    

    我不太熟悉电池充电器 BQ2057WSN、但根据我的理解、您在设计中使用 Rsns 设置充电电流。

    触摸 R1-R2连接可能会为输出级上的电流提供一条更简单的接地路径。 我不想就此得出任何结论。

    您能否与我们分享您的原理图? 您是否还可以拍摄一张示波器照片、了解您在不良电路板上观察到的情况?

    谢谢!

    此致、

    Dorian

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我没有听到您的反馈。 您是否制作了您可以分享的示波器照片、以便我们更好地了解正在发生的情况?

    您还有关于该主题的任何其他问题吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多里安…

    我很抱歉没有和你回来……我被另一个方向拉了,这已经暂停了一段时间……情况可能会关闭,当我回到它时,我会去…

    谢谢你

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的再次光临! 然后、我将暂时关闭此主题、只需在您返回时在下面回复重新打开它。

    此致、

    Dorian