This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:LP2998MRX/NOPB

Guru**** 2522530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818585/lp2998-lp2998mrx-nopb

器件型号:LP2998

您好!

在这里、我的客户得到了一个标记和 X 射线铅法物质。

在随附的照片中、左侧部件来自其历史记录、右侧部件现在已获得。

他们在这里要求在表面标记上有两种不同的堡垒类型和引脚1。

另一张附加照片是不同导联法尔的 X 射线。

您能否帮助确认使用的功能是否相同、顶部标记是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、  

    这两个器件具有相同的功能。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    PIN 1的顶部标记如何?   这是正常的吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    两个器件的顶部标记相同。  

    "引脚1的顶部标记"是什么意思?

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我是指 PIN 1,因为其中一个在左侧连接器上有 PIN 1,而另一个没有 PIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我是指 PIN 1,因为其中一个在左侧连接器上有 PIN 1,其中一 个在本图中没有。

    您能否帮助确认这一点、因为我的客户很困惑同一 P/N 为什么有2个不同的表面。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    刚刚与团队核实、左侧部件的侧壁凹口接近针脚1。  

    此侧壁槽口是引脚1的指示器。  

    谢谢