This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644, LM3550, TPS61325, TPS61300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818591/lm3644

器件型号:LM3644
主题中讨论的其他器件: LM3550TPS61325TPS61300

在闪存,  ,我发现 LED 和接地之间的电压为2.8V,Vin 为4.2V,L=1uH ?这是否正常 ?我发现数据表说 Vled 可以为4.5V,如何使 Vled 达到4.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好工程师、

       LM3644可支持导通模式(LDO 模式)和升压模式、输出电压取决于所需的正向电压。 例如、如果您查看 LED 的数据表、某些 LED 的电压可能超过3.3V、而某些 LED 的正向电压可能仅低于1.75V。 这实际上取决于您所选 LED 的 V-I 特性。

       如果您认为我已经解决了您的问题、请帮助我单击"已解决"。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已!非常感谢! 我还有一个问题,?lm3644是否支持正向电压为6V 的闪光灯 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      很抱歉、如果您查看数据表上的规格表、则说明"VOVP"的规格约为5V、这意味着您无法使用 LM3644输出6V 电压。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,如果我有一个正向电压为2.8V 的闪光灯 LED,我可以强制 Lm3644的 LED 电压高达5V、以点亮正向电压仅为2.8V 的闪光灯 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      不可以、它将使用所需的 LED 正向电压调节输出电压、以实现更高的效率。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?TI 的任何 LED 闪存芯片都可以提供2a 电流1 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      对于每个通道、您的2A 和2A 意味着什么? 您可以查看 TPS61300/1、TPS61325或 LM3550。

    此致

    肖恩