This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:不稳定性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431B, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820187/tlv431b-instability

器件型号:TLV431B
主题中讨论的其他器件: TLV431

您好!

我正在与板上有此电路的客户合作。 我们正在看到输出振荡、并希望查看电路中是否有问题。 它似乎是 TLV431B 的非常标准的应用。  

波形发生器将复制上游开关的~50mVpp 纹波。

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan

    您能更详细地告诉客户应用吗? 环路中的1.1nF 可能会导致极点偏移并使电路不稳定。 我将对此进行仿真并进行检查。

    如果客户希望在输出处具有5V 直流电压、您可以选择以下电路-  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    除 Trailokya 提到的内容外。 我会将 C2更改为低于10nF 或高于4.7uF、因为这可能会影响稳定区域。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、 Trailokya、

    感谢您在这方面的帮助。 另外两个可能有助于进一步解决此问题的详细信息:

    1. 最初、用于设置通过 TLV431的阴极电流的电阻器 R2更大(5kOhm)。 阴极电流非常低、电容器 C1的增加不会导致不稳定、并且会无限期振荡。 移除 C1会改变振荡波形、但不会将其解析。
    2. 一旦我们将 R2减小到1kOhm 并增大阴极电流、 并移除 C1、器件将不会振荡、但基准引脚将调节为1.19V 而不是1.24V。 在新 TLV431中进行交换时得到的结果相同。

    在给定此信息的情况下、我们是否可以尝试其他测试?

    如果您需要了解其他信息、请告诉我。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在原始原理图中、C1通常连接在阴极和 基准引脚之间。

    您是否对 C2执行过任何测试?

    您能否向我展示更新后的原理图?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan  

    如果我们分析电路的小信号模型,它将在 gm/2*pi*(C1+C2)位置引入轮询,并在 gm2/2*pi*c1引入零点。

    IC = 1.24/R2 = 0.37mA

    gm = IC/NVT = 15ms

    极点= 2.3Khz

    TLV 的内部极点大约为1kHz、因此为了使电路稳定、必须将极点分开。 您可以通过将 C2增大到可能的最大值 或非常低的值(1n)来拆分它、这两个值都应该有所帮助。 1N 更可取、因为极点将移走20年。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致

    Trailokya