This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430 Flybuck

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853636/tps560430-tps560430-flybuck

器件型号:TPS560430

你(们)好

对于一个应用、我想在 Flybuck 配置中使用 TPS560430、它具有1个隔离输出和1个非隔离输出。

由于这是我的第一个 Flybuck 设计、我想确认 可以使用 TPS560430XF (FPWM)。

输入为24V、具有两个~12V 输出、一个是隔离式输出。 两个12V 电压轨的输出电流均为~25mA。

 TPS560430XF 的-0.3A 负电流限制(FPWM)应该就足够了。  

如果需要、我可以轻松地向输出添加一点负载、因为效率不是问题。 隔离式输出的调节并不重要。

由于负载电流较低、我希望尽可能使用 DCM。

  

是否有人可以确认 TPS560430XF 可用于此应用?

谢谢。