This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:基于 webench 结果不起作用

Guru**** 2380040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818059/uc2842-doesn-t-work-if-based-on-webench-result

器件型号:UC2842

大家好、

我的客户正在评估 具有变压器的 UC2842AN。 所有计算均基于 WEBENCH。

 根据 WEBENCH 结果、我们创建了一个 PCBA 进行测试。 但是、它不起作用。 请参阅随附的- PCBA 原理图和 变压器报告。  

我怀疑变压器的结果是错误的。 请帮助计算正确的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_Vin53_2D00_58.8_5F00_Vout56V.PDF

    e2e.ti.com/.../Transformer_5F00_spec_5F00_Vin53_2D00_58.8_5F00_Vo56V.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BeMyself、

    您的 PCB 测试是否有任何测试结果?

    当您为 PCB 供电时会发生什么情况?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标输出为56伏、但测得的结果较低、且存在较大的间隙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有发现任何地方的原理图和变压器设计有误、您 认为哪里的变压器设计有误?

    请根据变压器参数检查 VCC/Vout = 6/19后的 VCC 电压值。 我想看看 PWM 是否在设计的最大占空比下工作?  我想看看 Isense 引脚、Comp 引脚电压、看看电流感测比较器是如何工作的?  请提供 Isense 引脚、Comp 引脚和输出引脚波形。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)  

    谢谢、Teng