This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:bq51003直接充电器?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TIDA-00318, BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853366/bq51003-bq51003-direct-charger

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318BQ51013B

您好、先生、

如果 bq51003可以将充电器引导至目标(TWS)吗?

下面的结构是直接充电器触点(TWS)吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    BQ51003是5V 电源、不应直接连接到电池。

    BQ51013B 数据表图48中显示了电池充电器应用。  另请参见 TIDA-00318。