This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:施加+15V 的 VCC 时、栅极脉冲不会出现。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816185/uc2854b-gate-pulse-is-not-coming-on-applying-vcc-of-15v

器件型号:UC2854B

Mout 引脚通过电阻器 RMO = 1.13k 接地

CAO 引脚为0V。 没有出现栅极脉冲。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet、我很快就会回来。 谢谢。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    请尽早分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet、

    1、PKLMT 的阈值为0.0 V。将该输入连接到电流感应电阻器上的负电压。 使用一个 REF 电阻器将负电流感测信号偏移至 GND。  但是、在您的电路中、PKLMT 连接到 GND。  请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../UC3854A-and-UC3854B-Advanced-Power-Factor-Correction-Control-ICs.pdf

    2、Mout 引脚是乘法器输出和电流感测加号、为什么 要将其直接连接到 GND?

    3、IAC 引脚是唯一应用于感应瞬时线路电压的乘法器输入。  

    请使用以下要求检查 ENA 引脚、VCC 引脚和 REF 引脚的电压。

    1、此引脚上的标称电压高于2.65V、可使器件开始工作。 运行后、如果此引脚低于2.15V 标称值、器件将关断。  启动时、使能 引脚应大于2.8V。

    UCC2854A 的 VCC 导通阈值电压为11.2V。

    3、如果7.5V 基准的电源尚未上电、VREF 正常比较器可确保 MOSFET 驱动器输出保持低电平。   

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet 您好, 我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng