This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:电容器是否达到104%或100%容量?

Guru**** 2393255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853616/bq24640-does-capacitor-reach-104-or-100-capacity

器件型号:bq24640

您好 BCP、  

请参阅以下客户的问题。 谢谢!

我最后测试了 BQ24640、遇到了规格问题:来自数据表

 

反馈调节电压(表5底部)

反馈调节电压= 2.1V

 

输出过压比较器(第6页中间)

过压上升阈值= VFB 的104%

过压下降阈值= VFB 的102%

 

这表明、电容器应该/能够/将最终达到反馈网络和电压基准编程的104%。

 

进一步查看数据表:

 

图8–典型充电曲线(第10页)

电压与时间关系图强烈建议在 V_OREG (PROG)之前停止恒定电流充电、并且逐渐电流最终使电压上升至 V_OREG (PROG)

 

这是整个文档中“OREG”的唯一用法。 我怀疑它的值与 VFB 相同、VFB 在多个地方使用。

 

这表明、电容器应该/能够/将最终达到反馈网络和电压基准编程的100%。

 

请帮我解决这一困境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

      OREG 指的是 VFB。 VFB 在内部调节至2.1V。 用户设置的电阻分压器从实际电池电压接地、中点连接到 VFB、用于设置充电调节电压。

    • 电压与时间关系图强烈建议在 V_OREG (PROG)之前停止恒定电流充电、并且逐渐电流最终使电压上升至 V_OREG (PROG)
      • 上面显示的行为是充电的 CC 到 CV 阶段的转换。 CC 相期间、充电电流被调节、并且允许电池电压上升。 在 CV 阶段、电池电压被调节、充电电流逐渐下降、直到达到终止电流电平。 这样可实现对电池的精确充电、从而在连续充电放电周期后最大限度地延长运行时间和电池容量。

    电池 OVP 是一种保护机制、可确保电池电压不会上升到编程充电调节电压的104%以上。 104%是上升阈值、102%是迟滞的下降阈值。 bq24640不会充电至该104%阈值点。 bq24640具有+/- 0.5%的充电调节精度。

    在电池 OVP 期间: 在输出电压低于稳压电压的102%之前、转换器将不允许高侧 FET 导通。 这允许对过压情况进行一个周期响应–例如在负载被移除时发生。