This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:LMZ14202传导 EMI

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820553/lmz14202-lmz14202-conducted-emi

器件型号:LMZ14202

大家好、
我计划在新设计中使用 LMZ14202电源。 我在数据表中找到了辐射 EMI 测试信息、但没有关于传导发射的信息。
您是否有关于本电源本可以执行的传导 EMI 测试的任何信息?
我知道、成功的集成依赖于良好的滤波和布局设计。 因此、我希望有一个成功通过测试的设计示例。 然后、我将能够将其集成到我的产品中、从而增加了成功通过传导 EMI 测试的机会。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、  

    通常、对于降压转换器、您需要一个输入滤波器来传递传导 EMI。

    以下是有关如何选择滤波器组件值的应用手册。 应用手册中的一个示例是使用 LMZ14202完成的。  

    http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    谢谢、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。