This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:软启动

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853021/tps56221-soft-start

器件型号:TPS56221

尊敬的 TI:

SS 引脚上是否可以实现最大电容? 数据表仅显示典型时间。

软启动斜坡时间表示输出电压从0上升到 Vout 的时间。 对吧?

如何计算输出电压未放电且触发启动时间时的启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马索诺

    SS 引脚上是否可以实现最大电容? 数据表仅显示典型时间。

    我需要研究此请求。  

    软启动斜坡时间表示输出电压从0上升到 Vout 的时间。 对吧?

    是、  或当没有预偏置输出时、VFB 从0V 斜升至0.6V 的时间。  

    如何计算输出电压未放电且触发启动时间时的启动时间?

    上电时需要软启动以最大程度地减小浪涌电流。   最坏的浪涌情况是输出在启动时放电。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slvu446a/slvu446a.pdf 中的图12。    

    当内部软启动电压为时、EN/SS 将以软启动电容器设置的压摆率斜升

    大于 VFB 时、输出将斜升至稳定状态。  

    我将在下周返回最大值

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masoh Noh、

    问题的后续行动

    SS 引脚上是否可以实现最大电容? 数据表仅显示典型时间。

    对于软启动的最大电容器、没有技术限制。  不过、还有一些注意事项。

    当器件斜升时、COMP 电压长时间停留在接近斜坡谷值的位置、并可能导致斜坡噪声较大的双脉冲。

    此外、当存在预偏置输出时、低侧 FET 具有 PWM 特性。   如果软启动时间很长、PWM 特性可能会在软启动时间结束之前完成计数。  

    数据表中没有针对软启动电容器或最大软启动时间规定限制、并使用电压阈值在启动时逐步完成校准序列。  

     校准序列使用40uA 电流源为 SS 电容充电至0.7V、然后启用 BP 稳压器。

    校准序列表明、在校准后、EN/SS 被拉至0.4V、电流源为140uA、然后启动软启动。