This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59213A:IOUT 和 VCE 图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818077/tlc59213a-graph-of-iout-and-vce

器件型号:TLC59213A
主题中讨论的其他器件:TLC5923
您有 IOUT 和 VCE 图吗?
例如、当 VCE (Vsus)为200mA 时的值
输出电压是否为 VCC-VCE (VSUS)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可能想知道输出电流与输出电压之间的关系曲线、对吗?

    如果是、您可以参考 TLC5923数据表中的此图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ・当 IO 流过200mA 时、请告诉我 VCE 值
    ・我能将 VL 视为 LED 的 VF 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、通道 IO 不能输出200mA、请参阅数据表。

    2、VL 意味着什么? LED 的 VF 是 LED 的正向电压、通常为1.8V 至3V、因此 LED 的电源电压将介于2.8V~4V 之间