This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何推荐用于 L6730的降压控制器?

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS543C20, TPS548D22, TPS546D24, TPS53819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853305/is-there-any-suggested-buck-controller-for-l6730

主题中讨论的其他器件:TPS549D22TPS543C20TPS548D22TPS546D24TPS53819A

客户正在寻找 TI 降压控制器来替代 L6730、以实现12V 输入电压、5V 输出电压、40A 输出电流。 您可以帮助为他们推荐一些类似的器件吗? 他们喜欢它 在发生 OVP 时打开低侧驱动的功能。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

      如果要求使用 PMBus、我们建议使用 TPS546D24或 TPS549D22。 对于非 PMBus 器件、您可以使用 TPS543C20或 TPS548D22。

    这些器件具有 OVP 保护。 您能否让我们更深入地了解客户的任何其他要求?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

    谢谢你。 对于降压控制器、是否有任何建议的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

      TPS53819A 控制器是一种选件。  

    此致、

    Gerold