This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:关于输出电压振荡

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118EVAL, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852930/lm25118eval-about-oscillation-of-output-voltage

器件型号:LM25118EVAL
主题中讨论的其他器件: LM25118

你好。
使用 LM25118EVAL 连接负载电阻12Ω 后、施加输入电压(6V)。
输出电压振荡、不能正常工作。

我在连接负载的情况下使用它。
请告诉我振荡的原因和对策。
EVAL 的电路常量保持原始值。

请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢 您考虑使用 LM25118。 EVB 在全功率下通过了工厂测试、因此它应该可以正常工作。 而且、这不是一种新设计。 EVB 已发布将近10年、其中许多已经发货。  这是我第一次听到有关这个问题的消息。  

    您是否可以使用示波器来监控输入电压?  万用表无法判断输入是否稳定。  确保您的输入源在 EVB 输入端口处保持稳定。  我确实看到输入连接的电线细长、比万用表探头电线薄。   

    为了更好地帮助我们了解问题、请监控以下内容:

    (1) Vin、Vout、SW1和 SW2、位于同一示波器图上。  请同时显示放大(几个开关周期)和缩小(许多周期)。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时联系。
    我无法发送随附的波形 TIF 文件
    我将向您发送一个图像
    CH1 = Vout Ch2 = SW1 Ch3 = SW2。
    所用输入电源的电流容量为2.5A。
    根据给出的答案、所用输入电源的电流容量很小。
    我了解到输出波动。
    稍后、我们将使用大容量电源进行测量。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    使用电流容量为5A 的输入电源进行测量。
    显示了波形。

    CH1 =输入电压 CH2 =输出电压 CH3 = SW1 CH4 = SW2

    已确认正常工作。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的更新。  我很高兴你能解决这个问题。  祝您在项目中好运。

    谢谢、

    Youhao